主题中讨论的其他器件:SEGGER、、、 MSPM0L1306
我有 SEGGER 的 J-Link Plus 调试器、我正在尝试 通过将 JTAG 连接器(10引脚)连接到 LaunchPad 的 J103跳线连接器来调试 LP-MSPM0L1306。
这会产生以下错误、

注意:使用的 IDE:Code Composer Studio 版本:12.3.0.00005,目标配置如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有 SEGGER 的 J-Link Plus 调试器、我正在尝试 通过将 JTAG 连接器(10引脚)连接到 LaunchPad 的 J103跳线连接器来调试 LP-MSPM0L1306。
这会产生以下错误、

注意:使用的 IDE:Code Composer Studio 版本:12.3.0.00005,目标配置如下:
您应该按如下所示更改 MSPM0L1306.ccxml 中的配置、对吧?

如果是、您能否帮助提供有关 MSPM0L1306和 J-Link 之间硬件连接的更多详细信息?
J-Link 通常不能提供3.3V 电压、需要提供外部3.3V 电源、并将其连接到 J-Link 的引脚1以作为 VCC 基准。
如果它不起作用、可以尝试 CCS12.5。(当您安装它时、请选择为 Segger 安装驱动程序)
您有什么版本的 LP-MSPM0L1306? 修订版1.0或修订版 A?
您是否按照以下步骤操作?