器件型号:TMDS273GPEVM
您好!
我无法在 TMDS273GPEVM 评估模块上运行示例项目。 我按照 这里的说明来设置 CCS 和 EVM。
我正在尝试在 R5_0内核上运行示例项目"hello_world_am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"。 将构建项目。
我已经尝试使用"Test Connection"按钮来测试目标配置连接、这在我能够知道的情况下并未返回错误(完全输出被连接)。 我已经尝试以1MHz 为增量来调整 JTAG TCLK、从5.5 MHz 的最大值到100kHz 的最小值。 我还尝试过在"Debug"视图中直接连接到 DAP、这返回相同的错误。
如果有我想尝试的东西、请告诉我。
CCS 版本:12.4.0.00007
编译器:TI Clang v2.1.3.LTS
完整错误消息供参考:
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.12.0.00150)