This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273GPEVM:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279274/tmds273gpevm-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

器件型号:TMDS273GPEVM

您好!

我无法在 TMDS273GPEVM 评估模块上运行示例项目。 我按照 这里的说明来设置 CCS 和 EVM

我正在尝试在 R5_0内核上运行示例项目"hello_world_am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"。 将构建项目。

我已经尝试使用"Test Connection"按钮来测试目标配置连接、这在我能够知道的情况下并未返回错误(完全输出被连接)。 我已经尝试以1MHz 为增量来调整 JTAG TCLK、从5.5 MHz 的最大值到100kHz 的最小值。 我还尝试过在"Debug"视图中直接连接到 DAP、这返回相同的错误。

如果有我想尝试的东西、请告诉我。

CCS 版本:12.4.0.00007  

编译器:TI Clang v2.1.3.LTS

完整错误消息供参考:

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.12.0.00150)

e2e.ti.com/.../test_5F00_connection_5F00_output.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    请参阅以下链接中的"无法访问 DAP"部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error

    在 CPU 内核上运行任何代码? 无效代码可能会导致内核 持续复位自身

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    感谢您的答复。 我按照链接中的说明直接连接到 DAP、但没有成功。 我认为 CPU 内核上没有运行任何代码、因为我尚未成功构建和加载项目、但这是可能的。

    我还尝试连接到 C66 Icepick、根据此处的说明:

    e2e.ti.com/.../ccs-launchxl2-570lc43-error-1170-0x0---unable-to-access-the-dap

    这有时会起作用、有时会引发此错误:

    C66xx_DSP:在复位模式下检索等待失败:(错误-6306)无法连接到 PRSC 模块。 (仿真软件包9.12.0.00150)

    成功连接到 Icepick 后、如果尝试连接到 DAP、则会出现以下错误:

    CS_DAP_0:在长度为0x4的第6页上的0x2140408处写入内存块时出现问题:(ERROR -1170 @ 0x2140408)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.12.0.00150)
    CS_DAP_0:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:目标无法写入0x02140408@System_View
       at *((unsigned int*)(0x02140000+0x408)=(unsigned int) 0x1 [evmam273x.gel:47]
       at apll_en_mode1_default()[evmam273x.gel:2616]
       at DOALL()[evmam273x.gel:701]
       在 OnTargetConnect()上

    如果您有任何其他想法、请告诉我。

    莱夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您已根据将 EVM 设置为无引导模式: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM273X/08_01_01_06/exports/docs/api_guide_am273x/EVM_SETUP_PAGE.html

    如果您处于功能引导模式(QSPI 或 UART)、请勿使用 GEL 文件。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你。" 我处于 UART 引导模式。