This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:多通道 ADC DMA 实现

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279616/am2634-adc-dma-implementation-for-multiple-channel

器件型号:AM2634

您好、TI 团队!

我有3个具有线路的 ADC (6、6、4)是否可以使用 DMA 连续模式从所有线路收集结果?

我计划在不同时间从每一行获取信息。

本示例中、我们将中断从 ADC 绑定到 DMA 通道。 但每个模块上只有4个中断。

是否可以将6条线从一个模块连接到一个接口与 DMA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    是的、每个 ADC 实例中只有4个中断配置、这些配置也可以用作 DMA 传输的触发器。 可以将 DMA 配置为针对一个触发事件进行多个结果寄存器数据传输。 如果随后对6条线路进行采样、则考虑最后一个 SOC 触发 INT、从而触发 DMA

    请注意、在 AM263X 中、ADC 晚期中断配置的触发时间略早于 ADC 结果空间中的结果锁存、 因此出现了勘误表、示例显示了权变措施、即在实际的结果传输之前完成一个虚拟通道传输。  

    谢谢。此致、  

    马德哈瓦