请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 您好、TI 团队!
我有3个具有线路的 ADC (6、6、4)是否可以使用 DMA 连续模式从所有线路收集结果?
我计划在不同时间从每一行获取信息。
在 本示例中、我们将中断从 ADC 绑定到 DMA 通道。 但每个模块上只有4个中断。
是否可以将6条线从一个模块连接到一个接口与 DMA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Oleg:
是的、每个 ADC 实例中只有4个中断配置、这些配置也可以用作 DMA 传输的触发器。 可以将 DMA 配置为针对一个触发事件进行多个结果寄存器数据传输。 如果随后对6条线路进行采样、则考虑最后一个 SOC 触发 INT、从而触发 DMA
请注意、在 AM263X 中、ADC 晚期中断配置的触发时间略早于 ADC 结果空间中的结果锁存、 因此出现了勘误表、示例显示了权变措施、即在实际的结果传输之前完成一个虚拟通道传输。
谢谢。此致、
马德哈瓦