请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G1506 您好!
如何在没有 PWM 的 DisableIRQ 的情况下将互补 PWM 设置为低电平?
当占空比设置为319 (250kHz)时、下部 FET 始终导通、如何同时闭合向上和向下 FET?

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何在没有 PWM 的 DisableIRQ 的情况下将互补 PWM 设置为低电平?
当占空比设置为319 (250kHz)时、下部 FET 始终导通、如何同时闭合向上和向下 FET?

谢谢!
大家好、
我使用了 DL_Timer_overrideCCPOut 将所有2个互补 PWM 输出拉至低电平。
DL_Timer_overrideCCPOut (PWM_1_INST、DL_TIMER_FORCE_OUT_LOW、DL_TIMER_FORCE_Cmpl_OUT_LOW、DL_TIMER_CC_2_INDEX);
您是否有此 DL_Timer_setCCPOutputDisabled ()函数的示例?
谢谢!
鲍文