This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:如何将 TIMA0的 PWM 设置为低电平?

Guru**** 2929110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279497/mspm0g1506-how-to-set-the-pwm-of-tima0-both-low

器件型号:MSPM0G1506

您好!

如何在没有 PWM 的 DisableIRQ 的情况下将互补 PWM 设置为低电平?

当占空比设置为319 (250kHz)时、下部 FET 始终导通、如何同时闭合向上和向下 FET?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    我建议您使用 ODIS 寄存器来完成您的目标:

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我使用了 DL_Timer_overrideCCPOut 将所有2个互补 PWM 输出拉至低电平。

    DL_Timer_overrideCCPOut (PWM_1_INST、DL_TIMER_FORCE_OUT_LOW、DL_TIMER_FORCE_Cmpl_OUT_LOW、DL_TIMER_CC_2_INDEX);

    您是否有此  DL_Timer_setCCPOutputDisabled ()函数的示例?  

    谢谢!

    鲍文