Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1305 您好!
我正在尝试利用 MSPM0L1305 MCU 的"时钟低电平超时"特性、但"MSPM0 L 系列32MHz 微控制器(slua847c.pdf)"文档中写入的信息似乎不匹配。
在文档的下一节(p.818)中、它表示 I2Cx.CPU_INT.RIS 寄存器中有一个 CLKTO 位。

但是、根据 描述 I2Cx.CPU_INT.RIS 寄存器详细信息的以下部分(第851页)、没有 CLKTO 位。

类似地、在 p.45c 上、它描述为 I2Cx.MSR 寄存器中有 CLKTO 位。

如果您查看 I2Cx.MSR 寄存器的详细信息、但未在那里看到。

您也不会在 Code Composer Studio 的"寄存器"窗口中看到 CLKTO 位。

我缺少什么吗? 请您予以澄清。
谢谢!
李京宰