This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:I2Cx.MSR 寄存器 CLKTO 位不存在

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359217/mspm0l1305-i2cx-msr-register-clkto-bit-does-not-exist

器件型号:MSPM0L1305

您好!

我正在尝试利用 MSPM0L1305 MCU 的"时钟低电平超时"特性、但"MSPM0 L 系列32MHz 微控制器(slua847c.pdf)"文档中写入的信息似乎不匹配。

在文档的下一节(p.818)中、它表示 I2Cx.CPU_INT.RIS 寄存器中有一个 CLKTO 位。

但是、根据 描述 I2Cx.CPU_INT.RIS 寄存器详细信息的以下部分(第851页)、没有 CLKTO 位。

类似地、在 p.45c 上、它描述为 I2Cx.MSR 寄存器中有 CLKTO 位。

如果您查看 I2Cx.MSR 寄存器的详细信息、但未在那里看到。

您也不会在 Code Composer Studio 的"寄存器"窗口中看到 CLKTO 位。

我缺少什么吗? 请您予以澄清。

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·庆宰  

    我会详细检查并在稍后向您提供反馈

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是,根据以下章节 (第851页),其中描述了 I2Cx.CPU_INT.RIS 寄存器的详细信息,没有 CLKTO 位

    如果您希望检测 CLK 线路因某种问题被拉低、您可以监测2Cx.CPU_INT.RIS  寄存器中的 TIMEOUTA 位。

    TIMEOUTA 定义如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这应该能达到目的。