This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:是否可以将两个 OPA 输入多路复用到一个 OPA

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1362059/mspm0l1306-q1-is-it-possible-to-mux-two-opa-inputs-to-one-opa

器件型号:MSPM0L1306-Q1

您好、TI 团队、

是否可以将两个 OPA 输入多路复用到一个 OPA?

在 M0L1306的 TRM 中显示、有两个信号可以在进入 OPA 之前进行多路复用。

数据表未显示 IN1+和 IN0-和 IN1-共享一个引脚。  

是否可以选择 对两个输入信号使用 OPA?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FM

    这是数据表中的 OPA0、1引脚连接。  您是否想问、是否可以在 PSEL 或 MSEL 多路复用器上同时选择多个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    抱歉、我关注的是绘制了另一个 OPA 配置的 TRM。

    我现在看到我无法使用4个 OPA 输入、就像 G 器件一样、

    OPA0_IN0+

    OPA0_IN1+

    OPA1_IN0+

    OPA1_IN1+