Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
大家好!
我正在设计一个使用16MHz 晶体的定制电路板。 但是、对于 表24-19中推荐的任何16MHz 晶体、我的印刷电路板制造厂目前没有库存。 器件数据表中的晶体参数。
我是否可以就选择合适的替换产品寻求帮助? 这对我来说是一个非常困难的话题、因此、如果有任何帮助、我将不胜感激。
25~30上下文,如果那些可能严重受到不正确的选择晶振的影响,我的设备将连续运行在 oC 的环境,80MHz,并使用 SPI (10Mb), UART(115200bps)和一个产生1ms 中断的定时器。 以及用于实现引导加载程序/DFU 的 USB。 借助我目前使用 EK-TM4C123GXL 的原型、所有这些功能在现场都能很好地发挥作用。
我想使用 EK-TM4C123GXL 原理图上所示的2个选项中的相同尺寸的 SMD 5032 (也希望使用相同的电容器和电阻器)。 以下是这些产品的数据表:
EK-TM4C123GX 的备选方案1:NDK、 PN:NX5032GX -16.000000 MHz
EK-TM4C123GX 的备选方案2: Abracon、PN:ABM3 -16.000 MHz B2-T
这里是 我的备选 品牌:JYJE、 PN:5TG216000FYGBC、其负载电容为 8pF (数据表中未显示该值)。
如果读取的数据正确:
- ESR 在我的候选人上较低(50/60ohm)对 NDK 部分的120和60为 Abricon。
- 同样,驱动水平是10~50mW(典型)在我的候选,与50mW 的 NDK 和10mW(典型)和100mW(最大)对于 Abricon。
- 而再系数容差/ 稳定性也不同: 我的候选人为±10/±50ppm、 NDK 和 Abricon 部件为±50/±50ppm。
只是为了防止我的候选人不是一个好的,有另一个现成的我的印刷电路板制造厂品牌 YXC PN X322516MLB4SI, 它只采用 SMD3225-4P 封装(与其他的5032-2P 相比), CL 为9pF。 因此、我想我应该更改其电容器和电阻(如果以 ECS-160-9-42- CKM-TR 作为参考、请根据器件数据表表表更改12pf/12pf 和0.5欧姆 )、因为它的 CL 为9pF)。
我们再次 感谢您提供任何帮助。 谢谢!