This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:晶体选择与器件数据表上指示的晶体不同

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361873/tm4c123gh6pm-different-crystal-selection-from-the-ones-indicated-on-the-device-datasheet

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

大家好!

我正在设计一个使用16MHz 晶体的定制电路板。 但是、对于 表24-19中推荐的任何16MHz 晶体、我的印刷电路板制造厂目前没有库存。 器件数据表中的晶体参数

我是否可以就选择合适的替换产品寻求帮助? 这对我来说是一个非常困难的话题、因此、如果有任何帮助、我将不胜感激。

25~30上下文,如果那些可能严重受到不正确的选择晶振的影响,我的设备将连续运行在 oC 的环境,80MHz,并使用 SPI (10Mb), UART(115200bps)和一个产生1ms 中断的定时器。 以及用于实现引导加载程序/DFU 的 USB。 借助我目前使用  EK-TM4C123GXL 的原型、所有这些功能在现场都能很好地发挥作用。

我想使用 EK-TM4C123GXL 原理图上所示的2个选项中的相同尺寸的 SMD 5032 (也希望使用相同的电容器和电阻器)。 以下是这些产品的数据表:

EK-TM4C123GX 的备选方案1:NDK、 PN:NX5032GX -16.000000 MHz

EK-TM4C123GX 的备选方案2: Abracon、PN:ABM3 -16.000 MHz B2-T

这里是 我的备选 品牌:JYJE、 PN:5TG216000FYGBC、其负载电容为 8pF (数据表中未显示该值)。

如果读取的数据正确:

  •  ESR 在我的候选人上较低(50/60ohm)对 NDK 部分的120和60为 Abricon。
  • 同样,驱动水平是10~50mW(典型)在我的候选,与50mW 的 NDK 和10mW(典型)和100mW(最大)对于 Abricon。  
  • 而再系数容差/ 稳定性也不同: 我的候选人为±10/±50ppm、  NDK 和 Abricon 部件为±50/±50ppm。

只是为了防止我的候选人不是一个好的,有另一个现成的我的印刷电路板制造厂品牌 YXC PN X322516MLB4SI, 它只采用 SMD3225-4P 封装(与其他的5032-2P 相比), CL 为9pF。 因此、我想我应该更改其电容器和电阻(如果以  ECS-160-9-42- CKM-TR 作为参考、请根据器件数据表表表更改12pf/12pf 和0.5欧姆 )、因为它的 CL 为9pF)。

我们再次 感谢您提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这超出了我的能力、而且没有任何仿真来具体说明您选择的哪一种是适合与 MCU 一起使用的理想选择。 数据表中提到的所有晶体均经过仿真和确认可与 TM4C123一起运行。 只要其他具有近似晶体参数的晶体也能配合使用、就可能出现这种情况。 如果晶振供应商能够在数据表中显示的规格内运行、我建议您联系晶振供应商。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢查尔斯。

    如果有人曾经成功使用过不同的16MHz 晶体、我很想了解一下。 再次感谢。