您好!
我们在主机模式下将 MSP432E401Y (开发套件)与 USB3300 (波形模块)进行连接。
首先、我们在 FS 模式下尝试了 USB 主机鼠标示例。
但是、当鼠标连接或断开连接、因此无法检测到鼠标时、不会出现中断。
对示例所做的更改:
1.外部 USB 时钟启用(USBPLL 禁用)
3.发送 ULPI 命令到 USB3300以通过启用 CPEN 引脚打开电源
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在主机模式下将 MSP432E401Y (开发套件)与 USB3300 (波形模块)进行连接。
首先、我们在 FS 模式下尝试了 USB 主机鼠标示例。
但是、当鼠标连接或断开连接、因此无法检测到鼠标时、不会出现中断。
对示例所做的更改:
1.外部 USB 时钟启用(USBPLL 禁用)
3.发送 ULPI 命令到 USB3300以通过启用 CPEN 引脚打开电源
您好!
我对 USB HS 没有通过 ULPI 接口使用外部 PHY 的经验。 然而,我发现这个帖子的答案和指导切斯特是非常有帮助的。
尊敬的 Charles:
找到了上面提到 MSP3432E401Y 和 USB3300成功连接的主题。 您能否通过检查是否有任何与该代码相对应的代码来提供帮助?
__存在