This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:ULPI 中断不工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361630/msp432e401y-ulpi-interrupt-not-working

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我们在主机模式下将 MSP432E401Y (开发套件)与 USB3300 (波形模块)进行连接。

首先、我们在 FS 模式下尝试了 USB 主机鼠标示例。

但是、当鼠标连接或断开连接、因此无法检测到鼠标时、不会出现中断。

对示例所做的更改:

1.外部 USB 时钟启用(USBPLL 禁用)

3.发送 ULPI 命令到 USB3300以通过启用 CPEN 引脚打开电源