This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:内置晶体

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279243/cc1311p3-inbuilt-crystal

器件型号:CC1311P3

CC1311P3是晶体集成芯片、还是需要为其单独放置一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅  第9.12节  8.17.3 的  CC1311P3数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs255 以了解有关这方面的信息。

    您需要一个外部48 MHz 晶体来操作无线电。 如果需要、MCU/外设时钟可以使用内部48 MHz RC 振荡器。

    一些附加信息:

    此致、

    扎克