Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, LP-CC1311P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1311P3 CC1311P3是晶体集成芯片、还是需要为其单独放置一个?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, LP-CC1311P3
CC1311P3是晶体集成芯片、还是需要为其单独放置一个?
您好!
请参阅 第9.12节 和 8.17.3 的 CC1311P3数据表: https://www.ti.com/lit/swrs255 以了解有关这方面的信息。
您需要一个外部48 MHz 晶体来操作无线电。 如果需要、MCU/外设时钟可以使用内部48 MHz RC 振荡器。
一些附加信息:
第6节 和 7 共 SWRA640 (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640
SWRA495 (CC26xx 和 CC13xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选择): https://www.ti.com/lit/swra495
此致、
扎克