This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用引脚128时出现故障

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1278786/msp432e401y-trouble-using-pin-128

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

您好!

最近、我在新产品设计中使用了 MSP432E401Y。 除了 GPIO 端口 D 上的引脚128外、每个功能都可以正常工作。除了引脚128、每个引脚都似乎按预期运行(该端口将并行数据发送到显示器)。

我决定导入一个示例项目作为完整性检查。 我导入了 FreeRTOS 和 CCS TI 编译器的基本计时示例、并指示引脚128 (PD7)每秒切换一次。 我用示波器看着它 、它没有正确切换。

我已经在可直接访问引脚128的定制电路板和3个 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 上对此进行了测试。 这是预期行为吗? 我很难在文档中看到任何解决这个问题的东西。  

这是我的 syscfg 文件有问题吗? syscfg 认为它正在为 LaunchPad 进行配置。

感谢您的帮助、