主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y
您好!
最近、我在新产品设计中使用了 MSP432E401Y。 除了 GPIO 端口 D 上的引脚128外、每个功能都可以正常工作。除了引脚128、每个引脚都似乎按预期运行(该端口将并行数据发送到显示器)。
我决定导入一个示例项目作为完整性检查。 我导入了 FreeRTOS 和 CCS TI 编译器的基本计时示例、并指示引脚128 (PD7)每秒切换一次。 我用示波器看着它 、它没有正确切换。
我已经在可直接访问引脚128的定制电路板和3个 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 上对此进行了测试。 这是预期行为吗? 我很难在文档中看到任何解决这个问题的东西。
这是我的 syscfg 文件有问题吗? syscfg 认为它正在为 LaunchPad 进行配置。
感谢您的帮助、
丹