This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6NMR:TM4C123BH6NMR 与放大器;TM4C123GH6NMR 之间的区别是什么

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6ZRB, TM4C123BH6ZRB, TM4C123GH6NMR, TM4C123BH6NMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1278769/tm4c123bh6nmr-what-is-the-difference-between-tm4c123bh6nmr-tm4c123gh6nmr

器件型号:TM4C123BH6NMR
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6NMR、TM4C123GH6ZRB 、TM4C123BH6ZRB

您好!  

我曾尝试找出 TM4C123BH6NMR 和 TM4C123GH6NMR 之间的区别、但在数据表中找不到。

可以帮帮我吗?

非常感谢

约尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen、您好!

     如您所知、ZRB 封装已停产、将替换为 NMR 封装、该封装在引脚排列和数据表中等效的电气性能方面与 ZRB 完全兼容。 因此、 TM4C123BH6NMR 是用于替代旧材料 TM4C123BH6ZRB 的新材料。 同样、 TM4C123GH6NMR 将替代 TM4C123GH6ZRB 。 如果您  在 TM4C 产品选型指南中对 TM4C123BH6ZRB 和 TM4C123GH6ZRB 进行比较、两个器件型号之间的唯一区别是额定温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    这也是我最初的想法、但我无法找到数据表、也无法在 TI.com 上查看订购器件、因为在-40 -+85两种器件上、温度规格是相同的。

    感谢您的澄清

    约尔根