请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123BH6NMR 主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6NMR、TM4C123GH6ZRB 、TM4C123BH6ZRB
您好!
我曾尝试找出 TM4C123BH6NMR 和 TM4C123GH6NMR 之间的区别、但在数据表中找不到。
可以帮帮我吗?
非常感谢
约尔根
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我曾尝试找出 TM4C123BH6NMR 和 TM4C123GH6NMR 之间的区别、但在数据表中找不到。
可以帮帮我吗?
非常感谢
约尔根
Jorgen、您好!
如您所知、ZRB 封装已停产、将替换为 NMR 封装、该封装在引脚排列和数据表中等效的电气性能方面与 ZRB 完全兼容。 因此、 TM4C123BH6NMR 是用于替代旧材料 TM4C123BH6ZRB 的新材料。 同样、 TM4C123GH6NMR 将替代 TM4C123GH6ZRB 。 如果您 在 TM4C 产品选型指南中对 TM4C123BH6ZRB 和 TM4C123GH6ZRB 进行比较、两个器件型号之间的唯一区别是额定温度。