This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:[错误] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应不正确或用户已取消

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275254/lp-am243-error-xmodem-send-failed-no-response-or-incorrect-response-from-evm-or-cancelled-by-user

器件型号:LP-AM243

您好  

   我将浏览 AM243x MCU+ SDK、 在  "Getting Started"->"EVM Setup"中、我无法完成"Flash SOC 初始化二进制文件"。

   我在终端上打印了"CCC"、然后我在运行 Python 命令之前关闭了 UART。

   我还安装了持续 OpenSSL: Win64OpenSSL_Light-3_1_2。

   下图是我运行 Python 命令时的错误。

   您能帮助我吗?

谢谢和 BR

春阳