This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CMPSS-AM263X:MCU-PLUS-SDK 异步跳闸示例

Guru**** 2542590 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265282/mcu-plus-sdk-am263x-cmpss-asynchronous-trip-example

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

当运行 examples\drivers\cmpss\cmpss_synchronize_trip\am263x-cc 中的示例时、我发现无论  HSEC 引脚12连接到 GND 还是3V3、信号都始终处于有效状态、并且信号从未失效。 HSEC 引脚51的输出始终为3.3V、而且我看到 LED 没有变化。

此问题是否可以重现? 我是否要连接到正确的引脚?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eitan、您好!

    很抱歉在这里的最初答复上出现了延迟。 我明天会探讨这个问题、并尝试提供指导。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eitan、您好!

    您能否确认您是否正在使用 EVM 的 E2版本?

    如果是、您应该用于3.3V/GND 输入的引脚为引脚9。

    有关 E1和 E2之间的信号差异的分类信息、请参阅用户指南的表 A-5。 https://www.ti.com/lit/pdf/spruj09

    假设这是手头的问题、我已经强调了由于 E2的变化、SDK 和用户指南中存在的缺点...

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我使用的是 E2版本、在引脚9上遇到了相同的问题。

    谢谢。

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eitan、您好!

    驱动程序文档中有错误。 请使用  引脚15 用作3.3V/GND 输入。

    SDK 示例注释正确地识别 CMPIN1P 正在驱动 LED、但 CMPIN1P 被映射到 ADC0_AIN2或 HSEC 的引脚15。  

    我能够确认 E2控制卡的引脚15输入正确地驱动 LED。 很抱歉给您带来困惑、我将归档该错误、以便在下一个 SDK 修订版中解决它。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Erik。 仍然无法使用引脚15。 您能否告诉我、我的设置/ DIP 开关是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eitan、您好!

    我能够使用相同版本的电路板再次进行测试、并确认该测试可与 MCU+ SDK 9.00上的引脚15配合使用。 您使用的是哪个版本的 SDK? 我可以在获得 SDK 版本号后再进行测试。  

    您的配置似乎没有任何问题。 您是否对电路板进行了任何修改?  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Erik 我正在使用 mcu_plus_sdk_am263x_08_06_00_34。 我没有修改板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    8.6.0.34版本的 SDK (以及所有旧版本)默认支持 AM263x controlCARD E1。 并且此文档(CMPSS 实例使用情况、引脚使用情况、CMPSS 异步跳闸示例的交叉开关使用情况)也仅与 CC E1相关。

    要在 CC E2上使用8.6.0.34 SDK 运行 CMPSS 异步跳闸示例、请参阅 用户指南中的说明;(SysConfig 中要求的 CMPSS 和相关交叉开关更改屏幕截图)

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/08_06_00_34/exports/docs/api_guide_am263x/RELEASE_NOTES_08_03_00_EVM_REV_E2_SUPPORT_PAGE.html#autotoc_md284

    注:

    AM263x MCU SDK 9.0中的此示例代码默认支持 CC E2

    谢谢

    k. 桑杰耶夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    8.6.0.34版本的 SDK (以及所有旧版本)默认支持 AM263x controlCARD E1。  并且此文档(CMPSS 实例使用情况、引脚使用情况、CMPSS 异步跳闸示例的交叉开关使用情况)也仅与 CC E1相关。

    要在 CC E2上使用8.6.0.34 SDK 运行 CMPSS 异步跳闸示例、请参阅 用户指南中的说明;(SysConfig 中要求的 CMPSS 和相关交叉开关更改屏幕截图)

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/08_06_00_34/exports/docs/api_guide_am263x/RELEASE_NOTES_08_03_00_EVM_REV_E2_SUPPORT_PAGE.html#autotoc_md284

    注:

    AM263x MCU SDK 9.0中的此示例代码默认支持 CC E2

    谢谢

    k. 桑杰耶夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模拟引脚分配(DAC、ADC/CMPSS 的 HSEC 引脚)的 controlCARD E2和 controlCARD E1之间存在差异、因此 SDK 中的 CMPSS 和 ADC 示例不能像在两个电路板上一样重复使用。

    以下是有关差异的一些信息:

    (如上面我分享的说明中所述)在 SysConfig 工具中、请确保使用与您计划在电路板上使用的引脚相对应的 CMPSS 实例

    谢谢

    k. 桑杰耶夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    升级到  MCU+ SDK 9.00并切换到引脚15后、我看到它现在可以正常工作。 谢谢你。