主题中讨论的其他器件:SysConfig
当运行 examples\drivers\cmpss\cmpss_synchronize_trip\am263x-cc 中的示例时、我发现无论 HSEC 引脚12连接到 GND 还是3V3、信号都始终处于有效状态、并且信号从未失效。 HSEC 引脚51的输出始终为3.3V、而且我看到 LED 没有变化。
此问题是否可以重现? 我是否要连接到正确的引脚?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当运行 examples\drivers\cmpss\cmpss_synchronize_trip\am263x-cc 中的示例时、我发现无论 HSEC 引脚12连接到 GND 还是3V3、信号都始终处于有效状态、并且信号从未失效。 HSEC 引脚51的输出始终为3.3V、而且我看到 LED 没有变化。
此问题是否可以重现? 我是否要连接到正确的引脚?
谢谢你。
Eitan、您好!
您能否确认您是否正在使用 EVM 的 E2版本?
如果是、您应该用于3.3V/GND 输入的引脚为引脚9。
有关 E1和 E2之间的信号差异的分类信息、请参阅用户指南的表 A-5。 https://www.ti.com/lit/pdf/spruj09
假设这是手头的问题、我已经强调了由于 E2的变化、SDK 和用户指南中存在的缺点...
此致、
拉尔夫·雅各比
Eitan、您好!
驱动程序文档中有错误。 请使用 引脚15 用作3.3V/GND 输入。
SDK 示例注释正确地识别 CMPIN1P 正在驱动 LED、但 CMPIN1P 被映射到 ADC0_AIN2或 HSEC 的引脚15。

我能够确认 E2控制卡的引脚15输入正确地驱动 LED。 很抱歉给您带来困惑、我将归档该错误、以便在下一个 SDK 修订版中解决它。
如果您有任何进一步的问题、敬请告知。
此致、
埃里克
您好!
8.6.0.34版本的 SDK (以及所有旧版本)默认支持 AM263x controlCARD E1。 并且此文档(CMPSS 实例使用情况、引脚使用情况、CMPSS 异步跳闸示例的交叉开关使用情况)也仅与 CC E1相关。
要在 CC E2上使用8.6.0.34 SDK 运行 CMPSS 异步跳闸示例、请参阅 用户指南中的说明;(SysConfig 中要求的 CMPSS 和相关交叉开关更改屏幕截图)
注:
AM263x MCU SDK 9.0中的此示例代码默认支持 CC E2
谢谢
k. 桑杰耶夫
您好!
8.6.0.34版本的 SDK (以及所有旧版本)默认支持 AM263x controlCARD E1。 并且此文档(CMPSS 实例使用情况、引脚使用情况、CMPSS 异步跳闸示例的交叉开关使用情况)也仅与 CC E1相关。
要在 CC E2上使用8.6.0.34 SDK 运行 CMPSS 异步跳闸示例、请参阅 用户指南中的说明;(SysConfig 中要求的 CMPSS 和相关交叉开关更改屏幕截图)
注:
AM263x MCU SDK 9.0中的此示例代码默认支持 CC E2
谢谢
k. 桑杰耶夫
您好!
模拟引脚分配(DAC、ADC/CMPSS 的 HSEC 引脚)的 controlCARD E2和 controlCARD E1之间存在差异、因此 SDK 中的 CMPSS 和 ADC 示例不能像在两个电路板上一样重复使用。
以下是有关差异的一些信息:


(如上面我分享的说明中所述)在 SysConfig 工具中、请确保使用与您计划在电路板上使用的引脚相对应的 CMPSS 实例


谢谢
k. 桑杰耶夫