This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:关断模式下的 IOMUX 状态

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1272335/mspm0l1306-iomux-state-in-shutdown-mode

器件型号:MSPM0L1306

您好!

对于 MSPM0上未启用唤醒功能的 IO、SHUTDOWN 的状态是什么? 在 WAKE 信号生效前它是否为高阻态? 或者进入 SHUTDOWN 模式之前的原始引脚状态是否保留?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我在 TRM 第374页阅读它的方式是、 尽管控制 IOMUX 丢失了其内容、但在进入、执行和退出 SHUTDOWN 模式时、任何数字 IO 引脚都会保持其状态(已锁存)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    如 TRM 中所述、非唤醒引脚将在关断模式期间保持其状态。

    从 SHUTDOWN 模式唤醒时、会生成 BOR。  如下所示、IOMUX 设置不会改变。

    这可以回答您的问题吗?