This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SysConfig:无法修改 M4 SysConfig

Guru**** 2953910 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1266198/am2434-sysconfig-unable-to-modify-m4-sysconfig

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我有 M4和 R5工程、每个工程都有自己的 SysConfig 文件。 我从 M4启动 SysConfig 时、它会在 R5中启动 SysConfig、其中 M4 SysConfig 在另一个选项卡上启动。

SysConfig 会变得如此之大(不确定是不 是很大、因为两者都在启动时启动、另一个也在另一个选项卡上)。 修改 变得不可能。 我无法在 M4中进行更改。

我可以打开下拉选项、但对我所做的任何更改都不会生效。

我可以在 R5中进行更改、但它非常慢、可能需要几分钟的下降时间。

是否有任何方法可以解决此问题? 提前感谢您的帮助!

Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否为预期行为、这意味着当 M4启动时、它会启动 R5、M4会进入其他选项卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于一个系统来说、这是一种预期的行为、但我仍然无法理解您认为它会变得很大的含义。 您能分享一些屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会像这样停留几分钟(2-5分钟),我不确定  它是大还是什么,但它不是瞬时.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试打开一个空的 M4工程 syscfg、然后查看是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行空项目时不存在该问题。

    我们能够更快地进步、如果您能回答是或否、那么它在两方面都更加清晰、这将是伟大的、值得赞赏。

    1/具有2个工程(M4/R5)、每个工程都有自己的 SysConfig 文件、这可行吗? (是/否)

    示例:M4- M4.sysconfig / R5 - R5.SysConfig

    2/在启动 M4.SysConfig 时、如果 改为 启动 R5.SysConfig 并通过 R5.SysConfig 选项卡访问 M4.SysConfig、这是不是问题(是/否)

    3/启动 M4.SysConfig 或 R5.SysConfig 时、需要几分钟、大多数情况下都会显示此内容。 (是否需要几分钟才能启动(是/否)屏幕截图中可能导致异常的原因。

    4/在编辑 M4.SysConfig 时示例:"GPIO 方向"下拉菜单"Input/Output"->如果之前的输入保留为输入、则选择其中任何一项不会生效(这是否是 SysConfig 问题?) 是/否)

    5再嘉奖?

    提前感谢您。

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    如果你正在使用一个系统项目(R5和 M4项目为子集)或者使用单独的 R5和 M4内核项目、请进行说明。

    1/有2个项目(M4/R5),每个项目都有自己的 SysConfig 文件,这是可行的吗? (是/否)

    可以、如果您有两个单独的项目

    2/在启动 M4.sysconfig 时,如果 改为 启动 R5.SysConfig 并可作为 R5.SysConfig 选项卡访问 M4.SysConfig,是否会出现问题(是/否)

    这不是预期行为。

    3/启动 M4.SysConfig 或 R5.SysConfig 时、需要几分钟、大多数情况下都会显示此内容。 (是否需要几分钟才能启动(是/否)屏幕截图中可能导致异常的原因。

    4/在编辑 M4.SysConfig 时示例:"GPIO 方向"下拉菜单"Input/Output"->如果之前的输入保留为输入、则选择其中任何一项不会生效(这是否是 SysConfig 问题?) 是/否)

    [/报价]

    这也不是预期的行为。 您能告诉我最后重现此示例的步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重现步骤:

    请在每个 M4和 R5中创建工程并添加这些组件。

    在 M4中:

    在 R5中:

    尝试打开 M4 syscponfig、您可以看到它正在启动 R5、至少在我的案例中是这样。

    谢谢。

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Grace、

    请在每个 M4和 R5中创建项目并添加此组件。

    您能否对此进行详细说明、您是在 CCS 中创建工程还是导入工程。 如果您要导入工程、是系统工程还是单个工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我希望您可以尝试这两种方法、因为每种方法都不需要太多时间、因此我们可以节省时间。  如果您创建了一个并为您所用、它会指向我们的项目。

    您能否尝试创建个人和系统、并让我知道它将如何在您的最终实现?

    谢谢。

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:
    我已经尝试导入使用这些组合的项目、现在我不会遇到任何问题:

    1. hello world M4项目

    2. hello world r5f 项目

    3. IPC 系统工程( R5f 和 M4工程)

    一切都运行良好、这就是我问您是创建项目还是导入项目的原因:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 R5中配置了78个 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您是否也可以发送 R5 SysConfig 的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

     已了解您的问题。 这是 syscfg 中的一个已知问题。 请遵循此主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258169/am2432-sysconfig-need-to-have-76-gpio-pins/4763518#4763518

    请告诉我这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来看看该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    因此、我检查了线程、我可以确认这与当时 Jacob 遇到的问题相同。 我正在使用他的 SysConfig 文件、因此该文件已根据您的建议锁定、即 R5。

    此票证中并未真正解决 M4中的问题、但我可以看到 Jacob 为 R5提出的原始问题、其无法从 GUI 更改任何新参数。 他能够通过记事本++进行更改、但如果我在 M4上进行更改、则会 损坏 R5、无法使用。

    请告知!

    谢谢。

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    在 syscfg 中我们将该问题视为一个已知问题。 请允许我在下周星期三之前对此再次通报最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Nilabh。 我期待您在下周的 Wed 上获得最新消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    这需要一些时间、直到我们验证权变措施。 当我们为修复做好准备后、我会进行更新