请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 您好!
我有一个客户正在尝试使用 BSL 接口、并编写一个应用程序来与它连接。 在此过程中、他尝试使用 device info 命令来查询设备。
BSL 用户指南中指出该命令应该会返回24字节数据的有效载荷、但我们只能看到传输12字节数据。 查询器件时、BSL 未被解锁、这是预期吗? 对于此命令、BSL 预期的正确字节数是多少、如果不符合用户指南中所述、数据的格式是什么?
穆南