This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:BSL 获取器件信息命令仅返回12字节

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1273411/mspm0l1306-bsl-get-device-info-command-only-returns-12-bytes

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我有一个客户正在尝试使用 BSL 接口、并编写一个应用程序来与它连接。 在此过程中、他尝试使用 device info 命令来查询设备。

BSL 用户指南中指出该命令应该会返回24字节数据的有效载荷、但我们只能看到传输12字节数据。 查询器件时、BSL 未被解锁、这是预期吗? 对于此命令、BSL 预期的正确字节数是多少、如果不符合用户指南中所述、数据的格式是什么?

穆南