主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507、 MSPM0L1306、 SysConfig
您好!
我正在 尝试将 模拟配置器与 LP-MSPM0L1306配合使用。 但是、我无法将该工具与电路板连接。
尽管我将器件选项更改为 LP-MSPM0L1306或 MSPM0L130X、但它一直显示消息"Error:loading program for MSPM0G3507 device failed"。 请告知。
此致、
K·阮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在 尝试将 模拟配置器与 LP-MSPM0L1306配合使用。 但是、我无法将该工具与电路板连接。
尽管我将器件选项更改为 LP-MSPM0L1306或 MSPM0L130X、但它一直显示消息"Error:loading program for MSPM0G3507 device failed"。 请告知。
此致、
K·阮
您好、Gary、
我正在与 Thorsten 一起解决此客户问题。
我还具有基于修订版 A 的 MSPM0 EVM (封装上的器件型号:24A3K6W G4 XM0G 修订版 A)
我已经尝试使用完全相同的步骤将该板连接到不同版本的模拟配置器。
对于 1.1.0 =我以"等待数据"结束、没有 ADC 图、并且我看不到 COM 连接切换到已连接符号
对于1.0.2和1.0.1 =我确实看到切换到 COM 已连接符号、但我获得连续0输出作为 ADC 图
因此我认为 RevA 只能用于模拟配置器的1.0.2和1.0.1版本...我没有检查 ADC 引脚上的特定输入是否100%确认。
不过,我有一个跟进问题。
当我从 v1.1.0模拟配置器下载一个含标准示例的 CCS 项目、并尝试在最新的 CCS12.4或 CCS_Theia_1.1.0中导入并重建 CCS 项目时、我在构建过程中收到一个错误。
**** Build of configuration Debug for project analog_configurator_firmware_MSPM0G350x_nortos_ticlang ****
"C:\\ti\\ccs1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O
Building file: "../analog_configurator_firmware.syscfg"
Invoking: SysConfig
"C:/ti/ccs1240/ccs/utils/sysconfig_1.17.0/sysconfig_cli.bat" -s "C:/ti/mspm0_sdk_1_10_00_05/.metadata/product.json" --script "C:/Users/a0406467/Downloads/combined-1691510500478/firmware/projects/analog_configurator_firmware_MSPM0G350x_nortos_ticlang/analog_configurator_firmware.syscfg" -o "syscfg" --compiler ticlang
Running script...
subdir_rules.mk:16: recipe for target 'build-941193313' failed
Error: Exception occurred calling addInstance(): Can't create an instance, /ti/driverlib/DAC12 has no instance config defined
at cb (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:113:13)
at Object.withDeprecatedAccess (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\deprecatedAccessGuard.ts:14:10)
at Object.runAsUserScript (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\scriptingGuard.ts:49:3)
at iteratee (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:109:5)
at baseEach (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
at Function.each (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
at iteratee (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:107:6)
at baseEach (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
at Function.each (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
at Object.t.runScripts (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:93:4)
gmake: *** [build-941193313] Error 1
gmake: Target 'all' not remade because of errors.
**** Build Finished ****
您能检查一下并告诉我,在这种情况下,问题是什么?
谢谢、此致、
格雷戈尔
当我使用标准示例从 v1.1.0模拟配置器下载 CCS 项目时、尝试在最新的 CCS12.4或 CCS_Theia_1.1.0中导入和重新编译 CCS 项目时、我在编译过程中收到错误消息[/报价]MSPM0中使用的工程的源代码位于 SDK
...\mspm0_sdk_1_10_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\demos\out_of_box
并确保软件如下所示: ccs1240、SysConfig_1.17.0、 SDK_1_10_00_05