This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:模拟配置器不兼容

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0G3507, MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1245226/lp-mspm0l1306-analog-configurator-doesn-t-work

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507MSPM0L1306SysConfig

您好!

我正在 尝试将 模拟配置器与 LP-MSPM0L1306配合使用。 但是、我无法将该工具与电路板连接。

尽管我将器件选项更改为 LP-MSPM0L1306或 MSPM0L130X、但它一直显示消息"Error:loading program for MSPM0G3507 device failed"。 请告知。

此致、

K·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    首先、您应按如下所示下载映像

    然后根据您的 PC 选择 UART COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我执行了所有步骤、"数据"也不会接收数据。  

    在"文件-加载程序"上加载时,Out Put 状态为"错误一个或多个传输未连接而没有错误"

    设备管理器

    已识别 COM 端口

    但仍在等待数据。  

    我单击了"重新配置..."。

    我是否必须输入物理输入信号才能看到"正在等待数据..."才能更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是芯片修订版 A。它是否会产生影响?

    此致、  

    托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能与我分享设备屏幕图片吗? 我尝试了具有 GUI 1.1.0的 PG2器件、它可以正常工作(有三种不同的版本、如下所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    我正在与 Thorsten 一起解决此客户问题。  

    我还具有基于修订版 A 的 MSPM0 EVM (封装上的器件型号:24A3K6W G4 XM0G 修订版 A)

    我已经尝试使用完全相同的步骤将该板连接到不同版本的模拟配置器。

    对于 1.1.0 =我以"等待数据"结束、没有 ADC 图、并且我看不到 COM 连接切换到已连接符号

    对于1.0.2和1.0.1 =我确实看到切换到 COM 已连接符号、但我获得连续0输出作为 ADC 图

    因此我认为 RevA 只能用于模拟配置器的1.0.2和1.0.1版本...我没有检查 ADC 引脚上的特定输入是否100%确认。

     

    不过,我有一个跟进问题。

    当我从 v1.1.0模拟配置器下载一个含标准示例的 CCS 项目、并尝试在最新的 CCS12.4或 CCS_Theia_1.1.0中导入并重建 CCS 项目时、我在构建过程中收到一个错误。

    **** Build of configuration Debug for project analog_configurator_firmware_MSPM0G350x_nortos_ticlang ****
    
    "C:\\ti\\ccs1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O 
     
    Building file: "../analog_configurator_firmware.syscfg"
    Invoking: SysConfig
    "C:/ti/ccs1240/ccs/utils/sysconfig_1.17.0/sysconfig_cli.bat" -s "C:/ti/mspm0_sdk_1_10_00_05/.metadata/product.json" --script "C:/Users/a0406467/Downloads/combined-1691510500478/firmware/projects/analog_configurator_firmware_MSPM0G350x_nortos_ticlang/analog_configurator_firmware.syscfg" -o "syscfg" --compiler ticlang
    Running script...
    subdir_rules.mk:16: recipe for target 'build-941193313' failed
    Error: Exception occurred calling addInstance(): Can't create an instance, /ti/driverlib/DAC12 has no instance config defined
        at cb (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:113:13)
        at Object.withDeprecatedAccess (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\deprecatedAccessGuard.ts:14:10)
        at Object.runAsUserScript (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\scriptingGuard.ts:49:3)
        at iteratee (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:109:5)
        at baseEach (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
        at Function.each (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
        at iteratee (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:107:6)
        at baseEach (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
        at Function.each (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
        at Object.t.runScripts (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysconfig_1.17.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\scripting\runScript.ts:93:4)
    gmake: *** [build-941193313] Error 1
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    
    **** Build Finished ****
    

    您能检查一下并告诉我,在这种情况下,问题是什么?  

     

    谢谢、此致、

    格雷戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用标准示例从 v1.1.0模拟配置器下载 CCS 项目时、尝试在最新的 CCS12.4或 CCS_Theia_1.1.0中导入和重新编译 CCS 项目时、我在编译过程中收到错误消息[/报价]

    MSPM0中使用的工程的源代码位于 SDK

    ...\mspm0_sdk_1_10_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\demos\out_of_box

    并确保软件如下所示: ccs1240、SysConfig_1.17.0、 SDK_1_10_00_05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    也许我误解了您的回复、但我不是在讨论我们 SDK 中的开箱即用示例。  

    我想说的是、如果我尝试在 CCS 或 Theia 中从模拟配置器导入和重建示例、我在构建过程中会遇到上述错误。  

    谢谢、此致、

    格雷戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是与 SysConfig 相关的错误、您能帮助检查已安装的 SysConfig 版本吗?