This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:引导问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271345/mspm0g1107-boot-issue

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

PA18和 NRST 已在开发板上按下并已进入引导模式。 使用内部引导程序可以找到该接口、但无法下载。

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    正在使用哪个版本的 launchpad? 它应为该 SDK 版本的修订版 A。  

    您是否还可以验证 J21和 J22接头是否填充在 XDS 位置(上部引脚和中心引脚短接)。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry,

    ADC0_12端口在 IDE 中无效。 其他 I/O 端口有效。 如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、  

    此问题是否与 Cherry 所讨论的启动问题有关? 如果不是这样、您可能希望在此论坛中启动一个新的线程 、并添加一些上下文以说明您看到 ADC0_12端口无效的位置。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon Fisher、

    感谢您的确认。 这个问题实际上最初是 Switch 在 E2EChina 论坛上提出的、您可以与 Switch 讨论此案例以获取更多信息。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、

    您是说 ADC0_12选项在 SysConfig 中有问题、还是您在构建时看到该错误?  

    此致、
    布兰登·费舍尔