This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用 CCS 软件编译 TMS570LC4357时的工程问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270461/tms570lc4357-engineering-issues-in-compiling-tms570lc4357-with-ccs-software

器件型号:TMS570LC4357

您好,

我使用 CCS 软件编译 TMS570LC4357项目并以大型端模式编译、但现在在调试时、它会不断在大型端和小型端显示链接错误并提示错误。
我曾经调试并错误地运行:我在 TMS570LC4357开发板上调试了 AM335x 项目。 收到错误消息后、我再次尝试调试 TMS570LC4357项目、但上述错误仍然存在。 (由于 AM335X 比较小、原因可能是这样?)
现在该如何解决呢、如何把这块开发板重新设计成一个大端呢?

此致,

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否检查用于该工程的默认调试配置是否已正确恢复为 TMS570 One? 我曾看到过、有时 CCS 会保存在工程上使用的"最后一个调试配置"、如果错误、则会继续使用错误的配置、直到设置适当的默认值。 如果这样不能解决问题、我将请 TMS570专家进行进一步评论。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已确认为 TMS570LC4357、仍不工作

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能尝试一下我在下面的主题中建议的方法吗:

    (+) TMS570LC4357-E2E:对器件进行编程时出现错误-基于的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI EP 支持论坛

    --

    谢谢。此致、
    雅加迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试过您的帖子中的内容、这是我遇到的问题的屏幕截图。 您能否再次查看

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    用于确定问题的初始检查是确保电源。

    所以、如果您使用 HDK 板、那么请确保12v、5v、3.3V 和1.2v 是否在这个范围内?

    如果您使用的是 Lauchpad 、则确保5V、3.3V 和1.2V 是否在 该范围内?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。