请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我希望将 MSPM0器件配置为两个外设的控制器。
这是控制器和外设之间通过单独的 CS 线路进行的4线连接、如下所示。
MSPM0软件中是否有任何东西允许我选择多个芯片? 实际上、MSPM0内有一些内部连接、从而为两条线路提供更简单的 CS 方法、或者我是否需要将 CS 线路配置为数字输出并在写入 SPI 时手动写入 CS 线路。
非常感谢有关如何将这5个信号连接到 MCU 的任何指导。

此致、
伊丽莎白