This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:配置与2个外设的4线 SPI 连接

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270972/mspm0l1306-configuring-for-4-wire-spi-connection-with-2-peripherals

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!  

我希望将 MSPM0器件配置为两个外设的控制器。  

这是控制器和外设之间通过单独的 CS 线路进行的4线连接、如下所示。  

MSPM0软件中是否有任何东西允许我选择多个芯片? 实际上、MSPM0内有一些内部连接、从而为两条线路提供更简单的 CS 方法、或者我是否需要将 CS 线路配置为数字输出并在写入 SPI 时手动写入 CS 线路。  

非常感谢有关如何将这5个信号连接到 MCU 的任何指导。  

此致、  

伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在某种程度上是3线通信的关键、单独的 CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Elizabeth,

    我建议您使用 SysConfig 配置具有多个 CS 信号的 SPI。

    B.R.

    萨尔