Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G1506 你好
我正在尝试使用 mspm0g1506将 LFCLK 馈送到 MCLK。
为了提高功耗和精度、LFCLK 使用32kHz 晶体振荡器。
在32kHz 下、我们无法确保所需的性能、因此我们想使用 PLL 来放大频率。
我查看了"MSPM0 L 系列32MHz 微控制器技术参考手册"、但
我不知道如何设置它。
请告诉我吗?