This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:关于时钟设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1268937/mspm0g1506-about-clock-settings

器件型号:MSPM0G1506

你好

我正在尝试使用 mspm0g1506将 LFCLK 馈送到 MCLK。
为了提高功耗和精度、LFCLK 使用32kHz 晶体振荡器。
在32kHz 下、我们无法确保所需的性能、因此我们想使用 PLL 来放大频率。
我查看了"MSPM0 L 系列32MHz 微控制器技术参考手册"、但
我不知道如何设置它。
请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mori

    以下是您应参考的 TRM: MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册

    https://www.ti.com/lit/pdf/slau846

    部分:2.3.3时钟树

    无法将 LFCLK 连接到 SYSPLL。

    但您可以将 SYSOSC 用作 MCLK。

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我了解。
    非常感谢您的答复。