This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C USB VID:PID 许可条款

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1268541/tm4c1294ncpdt-tm4c-usb-vid-pid-licensing-terms

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

根据我对 TM4C VID:PID 许可条款的理解、我们可以将 VID:PID 用于其他 UCS、只要它们与 TM4C UC 一起使用。 理解是否正确?

如果是、只要 在我们的产品中与 TM4C UC 搭配使用、我们是否能够将 TM4C VID:PID 用于非 TM4C UC (即 Hercules UC)?

我期待收到您的回复、

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请将我添加为朋友、以便我在 PM 回答您的问题。