请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 您好!
根据我对 TM4C VID:PID 许可条款的理解、我们可以将 VID:PID 用于其他 UCS、只要它们与 TM4C UC 一起使用。 理解是否正确?
如果是、只要 在我们的产品中与 TM4C UC 搭配使用、我们是否能够将 TM4C VID:PID 用于非 TM4C UC (即 Hercules UC)?
我期待收到您的回复、
马蒂亚斯