您好!
我需要将 I2S 格式的八个 I2S 音频数字数据用于 Arm 控制器。 由于我没有太多音频端口连接、因此有任何设备或桥接器可以连接八个 I2S 数据。
此致、
拉马
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要将 I2S 格式的八个 I2S 音频数字数据用于 Arm 控制器。 由于我没有太多音频端口连接、因此有任何设备或桥接器可以连接八个 I2S 数据。
此致、
拉马
好的、明白了、
嗯、为了提供帮助 、我要发送这个常见问题解答、其中讨论了 I2S 应用中的多路复用器。
如果您在应用中需要考虑与像 sn3257-Q1这样的2:1 4通道多路复用器相比有四条串行数据线。
此外、此处还提供了更多资源。 https://www.ti.com/lit/ml/scdt002a/scdt002a.pdf?ts = 1693408849464&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
如果您还有任何问题、敬请告知!
此致、
卡梅隆
谢谢 Kameron、我也会仔细研究细节。 我们希望使用 TMS 320C6727B DSP、在该 DSP 中接收 McASP 信号。 接收到的数据是 PCM 格式 ,其中音频数据格式为24位左对齐,在 MCASP 块中,接收到的是串行数据引脚,内部有串行器,显示接收格式化程序 (TMS 320C6727B DSP 数据表的图4-25 MC ASP 方框图)。 接收串行数据并将其放置在 DSP 块的哪个块(图1-1 DSP 方框图)中之后、接收格式化程序会执行什么操作、DSP 函数的流程处理此数据?
您好、Rama、
预计因劳动节周末而延迟响应。 请等待一两天的回复。
此致、
苏伦
您好、Rama、
请参阅以下文档、了解有关 McASP 一般架构以及数据流是如何从接收器单元和串行器产生的。
https://www.ti.com/lit/ug/sprufm1/sprufm1.pdf
希望这对您有所帮助。
此致、
苏伦