This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2S 数据输入与微控制器的连接

Guru**** 2528890 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263460/i2s-data-in-interface-to-microcontroller

主题中讨论的其他器件:SN3257-Q1、DS90UB927Q-Q1

您好!

我需要将 I2S 格式的八个 I2S 音频数字数据用于  Arm 控制器。  由于我没有太多音频端口连接、因此有任何设备或桥接器可以连接八个 I2S 数据。

此致、

拉马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rama 您好  

    您的应用是汽车产品吗?  如果是、 我们没有2:1 8通道汽车级器件、但我们可以 创建此解决方案。

    使用2个 sn3257-Q1器件和1个 TS5A23 157-Q1器件

    请查看此 常见问题解答 、  

    谢谢!

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    感谢所提供的澄清。 但是、我有来自外部源的连续 I2S 数字数据。 我们考虑的一个解决方案是使用 DS90UB927Q-Q1、这 是一款 FPD III 串行器、它具有4个 I2S 数字音频输入、 我能否将其仅用于 I2S 数据输入并获取串行音频输出、该输出可以连接到微控制器的 MIPI 摄像机接口并读取 I2S 数据。

    此致、

    拉马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    已理解、在介绍该解决方案之前、我想看看您是否能够提供您的设计原理图?!

    当您说"八个 I2S 数据"时、您是说这张图片位于这些数据线的上吗?  

    请告诉我!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    我们正在进行概念研究寻找解决方案、我只能有四个 I2S 音频数据、而不能有视频数据。 只能串行化音频数据发送输出、我想将其用作 MIPI 的输入并读取该数据。

    此致、

    拉马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、

    嗯、为了提供帮助 、我要发送这个常见问题解答、其中讨论了 I2S 应用中的多路复用器。

    如果您在应用中需要考虑与像 sn3257-Q1这样的2:1 4通道多路复用器相比有四条串行数据线。

    此外、此处还提供了更多资源。   https://www.ti.com/lit/ml/scdt002a/scdt002a.pdf?ts = 1693408849464&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1118907/faq-what-analogue-switch-multiplexer-should-i-use-for-mipi-applications

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kameron、我也会仔细研究细节。 我们希望使用 TMS 320C6727B DSP、在该 DSP 中接收 McASP 信号。 接收到的数据是 PCM 格式 ,其中音频数据格式为24位左对齐,在 MCASP 块中,接收到的是串行数据引脚,内部有串行器,显示接收格式化程序 (TMS  320C6727B  DSP 数据表的图4-25 MC ASP 方框图)。 接收串行数据并将其放置在 DSP 块的哪个块(图1-1 DSP 方框图)中之后、接收格式化程序会执行什么操作、DSP 函数的流程处理此数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    预计因劳动节周末而延迟响应。 请等待一两天的回复。

    此致、

    苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    请参阅以下文档、了解有关 McASP 一般架构以及数据流是如何从接收器单元和串行器产生的。

    https://www.ti.com/lit/ug/sprufm1/sprufm1.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    苏伦