This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:tm4c1294ncpdt

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261082/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

我开发了 tn4c1294ncpdt 电路板
1米前
1. tm4c1294ncpdt 板 USB 与 windows 电脑相连。 在设备管理器中的端口(COM & LPT)下、我们看到 TivaWare USB 串行端口(COM5)
2. Ubuntu (VM)打开并接管 tm4c1294ncpdt 板 USB USB。 TivaWare USB 串行端口(COM5)从 Windows 设备管理器中消失。
3. Ubuntu 将 USB PABtm4c1294ncpdt 板 USB 识别为 ID 1cbe:0002 Luminary Micro Inc. 虚拟 COM 端口、与 NUC 上的常规 tm4c1294ncpdt 板 USB 套件相同
4.在 Ubuntu 上运行 python 脚本以获取版本号失败。
使用 NUC、USB 通信正常。

谢谢

希蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在 Ubuntu VM 模式下、似乎是驱动程序存在问题、您已指出在 Windows 或 Ubuntu 中正确枚举。 我没有 Unbuntu 的相关经验、也没有 Windows VM 模式操作、无法在此为您提供帮助、抱歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否对 Ubuntu VM 有任何更新?