请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 我开发了 tn4c1294ncpdt 电路板
1米前
1. tm4c1294ncpdt 板 USB 与 windows 电脑相连。 在设备管理器中的端口(COM & LPT)下、我们看到 TivaWare USB 串行端口(COM5)
2. Ubuntu (VM)打开并接管 tm4c1294ncpdt 板 USB USB。 TivaWare USB 串行端口(COM5)从 Windows 设备管理器中消失。
3. Ubuntu 将 USB PABtm4c1294ncpdt 板 USB 识别为 ID 1cbe:0002 Luminary Micro Inc. 虚拟 COM 端口、与 NUC 上的常规 tm4c1294ncpdt 板 USB 套件相同
4.在 Ubuntu 上运行 python 脚本以获取版本号失败。
使用 NUC、USB 通信正常。
谢谢
希蒙