This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:我想在没有外部 RAM 的情况下、在 AM2431上加载 FreeRTOS 和1Gbps EtherNet/IP 适配器

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262337/am2431-i-want-to-load-freertos-and-1gbps-ethernet-ip-adapter-on-am2431-without-external-ram

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件: LP-AM243

我想在没有外部 RAM 的情况下在 AM2431上加载 FreeRTOS 和1Gbps EtherNet/IP 适配器

AM2431具有2MB 的内部 RAM。
该 RAM 足够吗?

感谢您阅读这本书。 请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我想在 AM2431上加载 FreeRTOS 和1Gbps Ethernet/IP 适配器,但不需要外部 RAM

      

    在我回答之前、我有几个问题:

    1.您是否在以1Gbps 的速率实施自己的 EtherNetIP stck。

    2.它的内存封装是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP-AM243 LaunchPad、 1Gbps 尚未实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您对以太网 IP 1g 的内存要求是什么吗?  无论如何 、您都可以始终使用 GPMC 接口来连接额外的 RAM。 除此之外,您有高达2GB 的 DDR 内存可用在 ALV 封装. 更多详细信息、请查看以下数据表。

    www.ti.com/.../am2434.pdf