请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 主题中讨论的其他器件: LP-AM243
我想在没有外部 RAM 的情况下在 AM2431上加载 FreeRTOS 和1Gbps EtherNet/IP 适配器
AM2431具有2MB 的内部 RAM。
该 RAM 足够吗?
感谢您阅读这本书。 请回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能告诉我您对以太网 IP 1g 的内存要求是什么吗? 无论如何 、您都可以始终使用 GPMC 接口来连接额外的 RAM。 除此之外,您有高达2GB 的 DDR 内存可用在 ALV 封装. 更多详细信息、请查看以下数据表。