大家好、
我正在使用 RM57L843微控制器、现在我们在 ADC 通道中面临新的问题。 我们使用8个通道7个通道工作正常、但只有一个通道不工作、如果我给出0v、则读取的数字值为2.8V。 此问题是否与控制器故障或任何其他问题有关。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Veerappan:
您能否提供有关该问题的更多详细信息?
我的意思是您使用的8个通道中的哪一个? 具体来说、您遇到的问题是与哪种通道相关?

由于我们有两个 ADC 实例、ADC1有32个通道、而 ADC2有25个通道、因此请提供更多详细信息。
如果可能、共享有助于轻松调试问题的完整项目? 因为我还需要查看其他配置,所以您可以发送私密消息。
--
谢谢。此致、
Jagadish。
尊敬的 Veerappan:
刚才、我使用 RM57 Launchpad 进行了测试、未发现 ADCIN6通道的模拟测量有任何问题。

突出显示了将 GND 连接到引脚后的结果。
下面是我的测试代码:
e2e.ti.com/.../ADC_5F00_TEST_5F00_RM57.zip
--
谢谢。此致、
Jagadish。