This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262774/rm57l843-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:RM57L843

大家好、

 我正在使用 RM57L843微控制器、现在我们在 ADC 通道中面临新的问题。 我们使用8个通道7个通道工作正常、但只有一个通道不工作、如果我给出0v、则读取的数字值为2.8V。 此问题是否与控制器故障或任何其他问题有关。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    您能否提供有关该问题的更多详细信息?

    我的意思是您使用的8个通道中的哪一个? 具体来说、您遇到的问题是与哪种通道相关?

    由于我们有两个 ADC 实例、ADC1有32个通道、而 ADC2有25个通道、因此请提供更多详细信息。

    如果可能、共享有助于轻松调试问题的完整项目? 因为我还需要查看其他配置,所以您可以发送私密消息。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 jagadish gundavarapu、  

    这是 ADC 电路图部分、我们使用 ADC1、前8个通道。 在8个通道的第7 (ADC1IN6)通道未工作中、引脚编号为 T19。 前四个通道通过低通滤波器连接、其余四个通道直接连接到控制器。 我们还检查了不同的 AD1IN04通道、不同的通道 AD1IN04不会影响 AD1IN06。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    刚才、我使用 RM57 Launchpad 进行了测试、未发现 ADCIN6通道的模拟测量有任何问题。

    突出显示了将 GND 连接到引脚后的结果。

    下面是我的测试代码:

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_TEST_5F00_RM57.zip

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还使用 launchpad 进行了测试、它可以正常工作、但在我们的电路板中、它可能不起作用、这可能是控制器故障或控制器焊球未正确焊接等任何其他问题、或者有任何其他建议来解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    我认为这不是控制器问题、

    是的、这可能是焊接问题。 该引脚可能与其他引脚短接或未正确焊接到焊盘。 请确保正确焊接。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。