Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TPS62177, AM2434
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVM、 UNIFLASH、 TPS62177、
我正在尝试使用 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_45来刷写 TMDS243EVM。
但是、写入失败、如屏幕截图所示。
使用相同的脚本刻录 TMDS64GPEVM 已成功。
TMDS243EVM 写入为何失败?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
引导模式开关设置正常。
如屏幕截图所示、可以从 UART 下载加载程序。
对于 TMDS64GPEVM、不存在问题、因此我认为电路中存在细微的差异。
"SBL_uart_uniflash.release.tiimage"是否存储在以下文件夹中、可用于两个电路板?
mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_45\tools\boot\sbl_prebuild\am243x-evm
此致、
藤川拓也
是"sbl_uart_uniflash.release.tiimage"存储在以下文件夹中,可用于两种电路板?
它仅适用于 AM243xEVM 板。
我想,为什么我不能写。
我这次购买了5个 TMDS243EVM。 我以前只有一个 TMDS64GPEVM。
我已附上每块已加电的板的图片。
两个开关设置均正确。
TMDS64GPEVM 显示"许多 LED 亮起。
但是、TMDS243EVM 上仅有几个亮起的 LED。
5V 电源电路可能有问题。
在我购买的五个 TMDS243EVM 中、我仅打开了其中的两个、但它们都处于相同的状态。
我没有打开剩余的3个、因为我很担心。
您是否在 PROC101C 板上遇到这样的无法打开电源的问题?
TMDS64GPEVM:

TMDS243EVM:器

此致、
藤川拓也
SW1用于启用/禁用 LM5140的 VCC_5V0输出。 如果 SW1按预期工作、请探测 TP18处的 VCC_5V0、TP44等处的 VCC3V_SYS、以确保 LM5140具有正确的电压输出。 如果 LM5140运行正常、请探测 EVM 用户指南的表3-4中列出的其他电源轨:
我检查了两个板上的电压。
请查看随附的文件。
两个电路板都未输出5V 电压。
此结果是否意味着电路板出现故障?
No2板在打开后几乎立即处于状态。
此致、
藤川拓也
您好、Takuya:
TMDS243EVM (PROC101C)使用 HSFS 型 PG2器件、而 Rev A (不同的 OPN - TMDS243GPEVM)使用 PG1 GP 器件。 请遵循适用于 FS 器件的过程:
应使用映像"sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage":

如有任何问题、请告诉我。 很抱歉我的回复延迟了!