This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:TMDS243EVM 的闪存编程。

Guru**** 2672005 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, UNIFLASH, TPS62177, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255163/am2434-flash-programming-of-tmds243evm

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVMUNIFLASHTPS62177、

我正在尝试使用 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_45来刷写 TMDS243EVM。
但是、写入失败、如屏幕截图所示。
使用相同的脚本刻录 TMDS64GPEVM 已成功。

TMDS243EVM 写入为何失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    在 CMD 面板上运行 python 命令之前、EVM 必须处于 UART 引导模式。 您可以仔细检查引导模式设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导模式开关设置正常。
    如屏幕截图所示、可以从 UART 下载加载程序。
    对于 TMDS64GPEVM、不存在问题、因此我认为电路中存在细微的差异。

    "SBL_uart_uniflash.release.tiimage"是否存储在以下文件夹中、可用于两个电路板?

    mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_45\tools\boot\sbl_prebuild\am243x-evm

    此致、
    藤川拓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有其他信息。
    电路板的修订版本会改变它是否可被写入。

    PROC101A ->良好
    PROC101C ->失败

    此致、
    藤川拓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是"sbl_uart_uniflash.release.tiimage"存储在以下文件夹中,可用于两种电路板?

    它仅适用于 AM243xEVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    PROC101A ->好
    PROC101C ->失败

    您可以将映像刷写到 PROC101A 板上的闪存、但将文件编程到 PROC101C 板时失败。

    您能否检查 EVM ECN 以查看是否对引导模式 DIP 开关进行了任何更改? 之前消息中的错误消息表示 EVM 未处于上电状态或未在 UART 引导模式下设置 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想,为什么我不能写。
    我这次购买了5个 TMDS243EVM。 我以前只有一个 TMDS64GPEVM。
    我已附上每块已加电的板的图片。
    两个开关设置均正确。

    TMDS64GPEVM 显示"许多 LED 亮起。
    但是、TMDS243EVM 上仅有几个亮起的 LED。
    5V 电源电路可能有问题。

    在我购买的五个 TMDS243EVM 中、我仅打开了其中的两个、但它们都处于相同的状态。
    我没有打开剩余的3个、因为我很担心。

    您是否在 PROC101C 板上遇到这样的无法打开电源的问题?

    TMDS64GPEVM:

    TMDS243EVM:器

    此致、
    藤川拓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Takuya:

    LM5140的 VCC_5V0输出似乎未启用。 所有 MCU 电源(3.3V、1.2V 等)均源自 VCC_5V0。

    当 SW1处于 ON 位置时、开关处于位置2-3、电平为高电平。 您能否再次检查 SW1是否断开连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过打开 SW1的杆确认 SW1的2引脚变为12V。

    我确认两个板上 SW1的2引脚为12V。

    此致、
    藤川拓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW1用于启用/禁用 LM5140的 VCC_5V0输出。 如果 SW1按预期工作、请探测 TP18处的 VCC_5V0、TP44等处的 VCC3V_SYS、以确保 LM5140具有正确的电压输出。 如果 LM5140运行正常、请探测 EVM 用户指南的表3-4中列出的其他电源轨:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj63/spruj63.pdf?ts = 1691515893521&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTMDS64EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了两个板上的电压。
    请查看随附的文件。

    两个电路板都未输出5V 电压。
    此结果是否意味着电路板出现故障?
    No2板在打开后几乎立即处于状态。

    此致、
    藤川拓也

    e2e.ti.com/.../TMSD243EVM_5F00_Power.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    是否使用 J38 (测试自动化接头)? J38的 Test_Power 自身信号(针脚26)能够关闭所有电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J38连接器上未连接任何器件。 由于 SW1的2引脚为12V、因此没有 TEST_POWERDOWN 的影响。

    此致、
    藤川拓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    EVM 上的元件对 ESD 敏感。 建议在处理 EVM 时使用 ESD 保护(ESM 垫子和腕带)。   

    LD24 (VCC3V3_TA、TPS62177稳压器的输出)亮起、因此12V 电源轨正常。 我怀疑 EVM 的 LM5140稳压器有故障。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在另一个主题中询问有关电路板损坏问题的问题。
    我无法使用正常工作的 PROC101C 写入闪存。
    (可以写成 PROC101A。)
    您可以向我发送您用于写入 PROC101C 的"sbl_uart_uniflash.release.tiimage"吗?

    此致、
    藤川拓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Takuya:

    我没有 AM2434 PROC101C CC 卡。 我会向我的 同事核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    TMDS243EVM (PROC101C)使用 HSFS 型 PG2器件、而 Rev A (不同的 OPN - TMDS243GPEVM)使用 PG1 GP 器件。 请遵循适用于 FS 器件的过程:

    AM243x MCU+ SDK:HS FS 迁移指南

    应使用映像"sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage":

    如有任何问题、请告诉我。 很抱歉我的回复延迟了!