This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:MCU 可以在 VDDC 值正常时进行刷写

Guru**** 1480745 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1256144/tm4c123gh6pm-mcu-can-t-be-flashed-while-the-vddc-value-is-ok

器件型号:TM4C123GH6PM

你好

我有一个 TM4C123GH6PM 无法 使用 CCS 通过内电路调试接口(ICDI)进行刷写、 但是、当我们 检查 VDDC 电平是否正常1.2V 时、我们也假设 MCU 内核正常、请问您有没有办法找出 MCU 的健康状况以及如何解决 MCU 闪烁问题?

Br

哈尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hani:

     这是一块包含  TM4C123GH6PM 的 LaunchPad 板还是您定制的板? 我假设您有自己的定制电路板、并且打算使用 LaunchPad 上的 ICDI 对您的定制电路板进行调试/编程。 如果是这种情况、请按照此应用手册中的第4.6节进行操作。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma075。 另请按照第6节进行操作、调试任何连接和闪存问题。  

     使用应用手册确保遵循建议的 JTAG 端口设计、例如 JTAG 引脚上的上拉电阻器。 此外、根据第4.6节、检查 ICDI 和您的定制电路板之间的连接是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  

    我们制作了许多定制电路板、可以连接和调试 MCU、但我们还有许多无法调试的电路板、因此我们确信我们的设计和电路内调试接口(ICDI) 运行良好、 此外、我们还怀疑 MCU 内核是否正常、因为 我们可以测量 VDDC 的1.2V、我们的问题是如何确保 MCU 是否正常、硬件是否出现故障?

    注意:LM 闪存编程器 可以成功解锁调试端口 、如下所示

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的问题是如何确定 MCU 是否正常,硬件是否出现故障?

    您好、Hani:

     找出最佳方法是进行 ABA 交换测试。 您说过很多定制板可以工作。 这样、您可以执行 ABA 交换、以隔离问题是 MCU 还是您的板。  

     A-B-A  交换方法是一种简单的交叉检查测试、可以确认发现的问题不是系统性问题。

    • A-B-A  交换方法
      (1)拆除可疑部件( A )。
      (2)更换可疑部件( A )、具有已知良好的组件( B )并检查原电路板现在是否工作正常。
      (3)安装可疑部件( A )连接到已知正常的板,然后查看是否在正常板上出现相同的故障。

    步骤3很重要、因为它可以帮助我们排除任何可能问题是由系统问题或良好电路板上的多个轻微不良元件相互作用引起的。

    我们制作了许多定制电路板,并能够连接和调试 MCU,[/报价]

    我很好奇您如何在定制电路板上实施 ICDI。 您能详细说明一下吗? 您是使用具有内置 ICDI 调试探针的 LaunchPad 板来对您的定制板进行调试/编程、还是使用具有内置 ICDI 的定制板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的回应。 如果您有任何更新、可以回写、帖子将自动重新打开、并且我将收到通知。 我现在将关闭该主题。