你好
我有一个 TM4C123GH6PM 无法 使用 CCS 通过内电路调试接口(ICDI)进行刷写、 但是、当我们 检查 VDDC 电平是否正常1.2V 时、我们也假设 MCU 内核正常、请问您有没有办法找出 MCU 的健康状况以及如何解决 MCU 闪烁问题?
Br
哈尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我有一个 TM4C123GH6PM 无法 使用 CCS 通过内电路调试接口(ICDI)进行刷写、 但是、当我们 检查 VDDC 电平是否正常1.2V 时、我们也假设 MCU 内核正常、请问您有没有办法找出 MCU 的健康状况以及如何解决 MCU 闪烁问题?
Br
哈尼
您好、Hani:
这是一块包含 TM4C123GH6PM 的 LaunchPad 板还是您定制的板? 我假设您有自己的定制电路板、并且打算使用 LaunchPad 上的 ICDI 对您的定制电路板进行调试/编程。 如果是这种情况、请按照此应用手册中的第4.6节进行操作。 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075。 另请按照第6节进行操作、调试任何连接和闪存问题。
使用应用手册确保遵循建议的 JTAG 端口设计、例如 JTAG 引脚上的上拉电阻器。 此外、根据第4.6节、检查 ICDI 和您的定制电路板之间的连接是否正确。
我们的问题是如何确定 MCU 是否正常,硬件是否出现故障?
您好、Hani:
找出最佳方法是进行 ABA 交换测试。 您说过很多定制板可以工作。 这样、您可以执行 ABA 交换、以隔离问题是 MCU 还是您的板。
为 A-B-A 交换方法是一种简单的交叉检查测试、可以确认发现的问题不是系统性问题。
步骤3很重要、因为它可以帮助我们排除任何可能问题是由系统问题或良好电路板上的多个轻微不良元件相互作用引起的。
我们制作了许多定制电路板,并能够连接和调试 MCU,[/报价]我很好奇您如何在定制电路板上实施 ICDI。 您能详细说明一下吗? 您是使用具有内置 ICDI 调试探针的 LaunchPad 板来对您的定制板进行调试/编程、还是使用具有内置 ICDI 的定制板?