请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732-Q1 70
在安全手册 :
6.3.80 PBIST 自动覆盖
PBIST 诊断基于一个32位签名捕捉。 对于给定测试、在2^32种可能性中只有一个代码有效。 因此、如果 PBIST 逻辑故障、通过故障生成正确的传递代码的可能性极低。
如何理解 PBIST 自动覆盖? 我们何时进行测试、启动或循环?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
70
在安全手册 :
6.3.80 PBIST 自动覆盖
PBIST 诊断基于一个32位签名捕捉。 对于给定测试、在2^32种可能性中只有一个代码有效。 因此、如果 PBIST 逻辑故障、通过故障生成正确的传递代码的可能性极低。
如何理解 PBIST 自动覆盖? 我们何时进行测试、启动或循环?